This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:当音频信号由3.5mm 音频线路输入时、此时音频信号直接从3.5mm 音频线路传输到扬声器、然后出现#39;s 削波、移除 TS5A23166、它将恢复正常。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/896308/ts5a23166-when-the-audio-signal-is-input-by-the-3-5mm-audio-line-at-this-point-the-audio-signal-goes-directly-from-the-3-5mm-audio-line-to-the-speaker-and-then-there-s-clipping-remove-the-ts5a23166-and-it-will-be-back-to-norm

器件型号:TS5A23166

工作原理:
当通过蓝牙将音频传输到扬声器时、
来自蓝牙主芯片的音频信号将 TS5A23166传递到扬声器

当音频信号由3.5mm 音频线路输入时、
音频信号直接从3.5mm 音频线路传输到扬声器、TS5A23166将阻止信号从喇叭传输到蓝牙主芯片


问题情况:
当音频信号由3.5mm 音频线路输入时、
此时、音频信号直接从3.5mm 音频线路传输到扬声器、然后出现削波、移除 TS5A23166、它将恢复正常。

拔下电池、完全禁用蓝牙芯片系统、将3.5mm 音频线路完全传输到扬声器、这样、实验也会产生削波、
只有当 TS5A23166被移除时、它才能恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第6.3节指出、信号电压必须介于 GND 和 V+之间。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了帮助调试、您能否提供以下方面的详细信息:

    • NO1、NO2、IN1和 IN2处的信号电压

       TS5A23166的电源 为1.8V (您能确认一下)

    •  TS5A23166 器件将不接受负电压信号-您能否确认输入端是否只有正信号?

    • 您共享的波形是在 U4的 COM1还是 COM2处拍摄的? 您是否还能突出显示蓝色与红色波形的代表

    • 当您说、拔下电池电源、 您是否也从 TS5A23166上断电- 此器件在 断电模式下提供隔离、V+= 0、并且在未通电时不会传递任何信号

    此致

    Saminah