This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于温度测量的隔离式多路复用器

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/896055/isolated-multiplexer-for-temperature-measurement

大家好、  

我的客户正在搜索 一个多通道(至少4通道)精密多路复用器、 该多路复用器在输入模拟通道内进行隔离、并在真值表中进行非隔离、以确定通过隔离式输出的模拟输入。

您能否根据 上述要求推荐任何具有至少4个通道的特定多路复用器用于温度测量?

谢谢。  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    您能否提供有关您的应用的输入信号电压、电源电压的详细信息?

    您是否正在寻找在开关没有电源(Vcc=0V)时实现隔离的方法?

    查看 TMUX1511   、它是一种1:1 SPST 开关配置、具有4个独立控制的通道、并 在电源电压被移除(VDD = 0V)时提供隔离。

    此致

    Saminah