请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A23157 您好、先生、
客户正在其系统中使用 TS5A23158解决 方案、并希望确保仿真模型是相关的、以便在将该部件实施到我们的设计中之前、我们可以对仿真结果具有很高的可信度。
请帮我分享 TS5A23157 IBIS 模型的相关报告、以供我的客户参考。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安妮、您好!
您正在尝试使用 IBIS 和 TS5A23157进行哪些建模 ? IBIS 模型 将显示逻辑引脚的功能、并不能很好地表示信号路径。 信号路径是具有任何缓冲的导通 FET、因此缓冲器信息模型不适用于信号路径。 此外,交换机本身的寄生效应不存在,也不能准确地表示模拟交换机响应。
是否有您想要建模的特定内容? 您可以 使用数据表参数创建模型 、也可以帮助回答有关开关性能的问题。
此致、
Saminah