This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2:1或4:1 UART 多路复用的最佳器件是什么?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC151, SN74HC138, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/895435/what-is-the-best-part-for-2-1-or-4-1-uart-multiplexing

主题中讨论的其他器件:SN74HC151SN74HC138SN74LV4052A

大家好、我有一个非常简单的应用、我需要帮助。 来自 MSP430的 UART (速度= 230kHz、电压= 3.3V)、我想将其路由到2个或4个不同的外设、在它们之间切换。 此应用最适合使用的器件是什么? 我看到了模拟多路复用器、但使用模拟部件来获得始终是数字的信号似乎很愚蠢。 我想在同一部件中需要4:1和1:4。 你推荐什么?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以组合 SN74HC138等1:8多路信号分离器和 SN74HC151等8:1多路复用器。

    但是、如果您看一下 SN74HC151逻辑图、您会发现它使用的是传输门、模拟开关。 因此、您也可以使用 SN74LV4052A 等模拟开关。

    模拟开关通常用于数字信号。 如果它是愚蠢的,而且它是有效的,那么它不是愚蠢的。