This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:EN#、IN1、IN2连接在一起

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/894965/ts3a27518e-q1-en-in1-in2-connected-together

器件型号:TS3A27518E-Q1

您好!

将 EN#、IN1和 IN2连接在一起是否存在任何问题? 信号将被上拉、我们将其接地以启用多路复用器。

那么、三个控制引脚将同时变为低电平、是允许此配置还是需要在 IN1、IN2和 EN#之间留出一定的延迟?

谢谢

Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthieu、

     如果您只打算在/EN、IN1和 IN2均为低电平时使用器件的突出显示模式、则使用一个控制信号即可。

    对于其他器件模式、您 需要单独控制它们。

    此外、确保 INx 和/EN 引脚上的控制信号 处于建议运行条件的范围内、并且 VIL 和 VIH (输入逻辑低电平/高电平)引 脚处于数据表 指定的电压电平 、以控制开/关信号。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saminah、

    感谢您的支持。 我确实只需要这个模式。

    我只想确保在所有3个引脚(INX 和/EN)一起切换时没有未知行为、例如干扰等?

    谢谢

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Matthieu,

    该器 件没有失效防护逻辑(确保开关保持关闭状态、并确保逻辑引脚上的电压、当控制引脚上的电压大于 Vcc 时、不会对 Vcc 反向供电)。 如需了解更多详细信息、请参阅  TI 高精度实验室-开关和多路复用器:什么是失效防护逻辑?

    如果您按照电源建议先对 VCC 进行排序、然后在数据表中解释 NO、NC 或 COM。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    我的问题与 VCC 和电源建议无关、我随后会跟进。 序列为 VCC、后跟无 NC 和 COM。

    但是、我将启用多路复用器(禁用高阻抗)并同时将 NC 切换到 COM、因为信号在使用时被拉至 VCC 并接地。 我只想确保没有任何缺点、例如 NC 将连接到 COM、然后连接到高阻抗、再连接到一起。

    我想这种使用是安全的、但我更愿意询问您、以确保并避免电路板中出现任何奇怪的行为。

    谢谢

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthieu、

    我会将 tON 和 tOFF 时间考虑在内、因为这些时序特性决定了您切换到不同输入的速度。

     TS3A27518E-Q1 具有 先断后合延迟特性、可确保在多路复用器中、当信号路径被选择输入改变时、两个多路复用器路径绝不会发生电气连接。 在制造前无需中断、您可能会看到不必要的干扰和意外耦合。 有关此规格的更多详细信息、请参阅  开关和多路复用器:时序特性是什么?

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Saminah