This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转接驱动器与放大器;多路复用器 SN28955DR

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/893348/usb-redrivers-multiplexers-sn28955dr

您好、先生、

 您是否有此旧器件 SN28955DR 的数据表?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    我根本找不到任何对 SN28955的引用。  请发送 IC 图片。  只想了解一下对它的兴趣。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     SN28955是一款定制器件、专有、因此、除原始客户外、任何信息都不能泄露给 NDA 涵盖的任何实体。   

    我想知道您是如何遇到该器件的、它是在您的 PCB 上吗?  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    感谢您的回答。

    这是客户支持中心的请求、因此我确认这是否是公共信息。

    如果 SN28955是定制器件、这是可以的。

    感谢你的帮助。

    再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近在 ebay 向许多人出售了其中的一堆卷。 我们都在尝试弄清楚它们是什么。 如果您能提供一些产品、肯定会有所帮助、因为我确信原始公司不再关心这些产品。 考虑到零件的来源、他们可能已不在营业范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     感谢您对此提供的意见。  我仍在调查此器件可以披露的内容(如果有)。  我会尽快通知您、但目前、该器件是定制/专有的、因此我无法披露该信息。  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好、感谢您的回复。 您是否认为您可能会发现公司是否已失效、如果失效、这是否会使 NDA 无效? 这可能会使事情变得更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    我们还不知道这款定制器件是什么、这并不是什么新情况。  只要我们有更多信息、我就会告诉您。

    此致、

    ~Leonard