This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:关于输入和输出电压。

Guru**** 2485365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/893514/tmux1574-about-input-and-output-voltage

器件型号:TMUX1574

大家好、

我想在我的研究中使用 TMUX1574、但我不理解、当我使用 VDD=3.3V 输入 S1A=1.8V 时、输出 D1 =? 五

输入电压是否为输出电压?

谢谢、此致、

Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω 的开关的行为类似于小电阻器(2k Ω)。

    除非您的负载导致连续电流流动、否则 S1A 和 D1电压将相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    正如 Clemens 提到 的、TMUX1574具有2欧姆的极低 RON、此外、输出将受到负载条件的影响。

    TMUX1574具有非常低的平坦 RON、这是因为它采用了开关结构 (请参阅视频中的更多详细信息、 什么是通用开关架构?) 和可在源极(SxA、SxB)和漏极(Dx)引脚上支持双向模拟和数字信号、并可传递高于电源电压且高达 VDD 的信号。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens Ladisch & Saminah C、

    感谢您回答我的问题、我想在1.8V 和3.3V 总线通道之间切换、这样我就可以完成工作了。

    谢谢、此致、

    Chou