This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:关断行为文档

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/967551/ts5a3166-power-off-behavior-documentation

器件型号:TS5A3166
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157

多路复用器专家、

该器件的断电行为使我感到相当震惊。  

  • 在参数搜索中、该器件被列为具有断电保护。
  • 数据表修订历史记录显示此功能已从特性部分中删除。
  • 0V 泄漏电流仍在数据表中

寻找器件来保护从外部信号中移除电源的系统的人可能会认为、该器件只是他们应用的一个 TT、并花费大量的财力和其他资源将其设计到他们的应用中...像我这样的人。  经过数小时的调试后、他们终于找到了这个论坛帖子、澄清了这个器件的行为:

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/660359?TS5A3166-Does-it-have-powered-off-isolation-feature-

Adam 在这个主题中的最后一个帖子是简洁的答案。 如果该器件断电、内部 FET 可保持导通状态、直到 VCC = 0。  至少在我的应用中、最终会发生的情况是、信号在 VCC 被移除时通过、然后通过器件的 ESD 二极管进入下游、从而使 VCC 轨保持足够高、使内部 FET 永远不会关断。  我认为很清楚、至少有一些 TI 员工知道该器件存在此问题、那么为什么数据表中没有更好地记录这一问题呢?  这将为使用此器件的工程师节省宝贵的时间和资源、并带来更好的客户体验。

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续问题:

    当信号施加到多路复用器的其中一个端子上时、断电后、电流是否可以通过该器件上的控制或 VCC 引脚进行反馈?

    我已经隔离了下游信号路径、但我仍然看到 VCC 轨上的电压大约为850mV。

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、

    感谢您将此事提请我们注意。 这里的断电保护是有效的、因为当 Vcc = 0时确实会发生隔离、但为了与术语"断电保护"的品牌保持一致、它看起来已经被删除。 不过、仍应注意 Vcc = 0V 时的隔离。 在 Adam 的帖子中、看起来他将 Vcc 拉至0V、信号未通过芯片。 但是、正如 Adam 提到的、当 Vcc 悬空或高于0V 时、隔离会丢失。  

    我对您的条件的理解是 Vcc 轨断电、然后您会在浮动轨上看到850mV。 这将不符合 Vcc = 0V 的条件。 如果您不介意说明 Vcc 是否浮动、那么我可以进一步帮助解决这个问题、看看是否需要进一步测试。
    此外、信号条件是什么(直流? 什么电压电平?) 您是否正在应用于您担心的反馈相关信号路径? 不能对 Vcc 进行反馈、当 Vcc = 0时、我们会看到泄漏电流的水平要高得多。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    让我详细介绍一下我所面临的情况。

    我使用多个3166s 将我的系统与始终存在的外部信号隔离。  当我关闭系统电源时、我看到通过3166的外部信号由于通过系统中的某个路径馈送电源而被钳制。  该电源最终将 VCC 轨保持在足够高的电压、以防止3166达到其 V=0规格。  这些器件的 VCC 轨为5V。

    相关信号是直流信号、指定为0-5V。  当该信号为低电平(~1V)时、系统的行为更佳、并按预期关闭。  当信号的电压较高(3-4V)时、我开始看到一个问题、即当器件断电时、由于外部信号在我的系统中的某个位置进行反馈、因此会被下拉。

    我在 VCC 轨上有大约50K 的电流、并且我已经尝试在电源轨上放置较低值的电阻器、以鼓励 VCC 轨尽快稳定至0V。  这是可行的、但不是一个干净的解决方案。  我想找出问题、以便在下一个电路板修订版中添加一个理想二极管、从而防止反馈。

    我的系统中有3个3166s。  其中两个输出连接到3.3V 电源轨上连接到 MCU ADC 的分压器。  我看不到该3.3V 电压轨上有任何电源、因此我认为问题不在于这两个3166s 中的任何一个。 最后一个3166连接到 SN74LVC1G3157、然后连接到 DAC。  

    为了隔离该问题、我拉动了3157、因此信号没有发生什么变化。  这改善了情况。  在拉取3157之前、我看到5V 电源轨上的电压~1.3V。  现在、随着它消失、我看到前面提到的850mV。  这就是为什么我问3166是否有可能的反馈方式。

    很高兴分享正在发生的事情的原理图、但无法在公共论坛上进行。  非常感谢您或其他 TI 人提供的任何建议或评论。

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、

    因此、您有2个3166由3.3V 电源轨供电、该电源轨正常工作、但1个由5V 电源轨供电、这似乎会给您带来问题。
    更具体地说、当3157为下游时、您在断电的5V 电压轨上看到1.3V、而在移除电源轨上的3157时、看到0.85V。

    3.3V 器件是否处于与5V 器件相同的条件下、唯一的差异是提供的电压?  
    您是否移除了3166、应用相同的3-4V+信号并确保正确隔离5V 电压轨和信号布线?

    与此同时,我将从论坛的原理图中了解是否有任何突出的问题。 我将通过 E2E 消息联系我们。

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    我收到了这些器件、并且能够进行一些基准测试。  在我看来、3157确实形成了电源的反馈路径、从而使3166保持了怪异的状态。  我在我的测试设置中向3157添加了一个二极管和放气电阻器、并且几乎能够使其正常工作。  在我看来、当3157断电时、它会尝试下拉信号。

    在此过程中、我有更多的部分、我将尝试滚动自己的隔离解决方案、看看我是否可以使其表现良好。

    Trey