This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:105C 版本

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74CBTLV3253, SN74CBTLV3257-EP, TMUX1309, TS3A5017-Q1, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965950/sn74cbtlv3257-105c-version

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3253TMUX1309TS3A5017-Q1TMUX1574

您好!

我的客户正在使用 SN74CBTLV3257和 SN74CBTLV3253、但现在他们需要将工作温度延长至105°C。

什么是最佳引脚对引脚升级部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBTLV3257-EP;3253没有105°C 器件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

     SN74CBTLV3257-EP 的温度范围为-55至125、与非 EP 版本引脚相同。

    他们将什么封装用于3253? 唯一的 P2P 是 TS3A5017-Q1、但它仅是 VQFN 封装。 如果断电保护很重要、这对于3253来说是一个不错的选择。 如果断电保护对客户来说不是一项重要功能、TMUX1309将是非 P2P 器件的理想替代产品。  

    请告诉我这些工作是否完成、或者您是否需要其他支持。
    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TMUX1574是一款更新的器件、可替代 SN74CBTLV3257器件。 该器件采用业界通用 TSSOP、uQFN 和小型 SOT-23引线式封装。 此器件具有更宽的电源电压。 更高的带宽、并支持-40°C 至125°C 的温度范围。

    其他特性包括1.8V 逻辑兼容性、失效防护逻辑(控制引脚可在电源之前通电)和断电保护。

    谢谢、


    Sandesh