This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:用于1电极到 MSP430fr2512电容引脚的电桥开关

Guru**** 2469450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512, TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/963691/tmux1101-bridge-switch-for-1-electrode-to-cap-pin-of-msp430fr2512

器件型号:TMUX1101
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2512

您好、 TI 专家、

 我正在尝试找到集成到电容式传感器中的最小开关(使用 MSP430FR2512)
-此开关用作之间的桥接器
-我的目标是确定2种情况(SON- SOFF)之间的电容差
-我打算使用 TMUX1101,但我不确定此开关是否可以在我的应用中工作。 恐怕 MOSFET 开关与机械开关不同(保持电容值几乎完全准确)

请欢迎我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎观看 E2E 视频!

    TMUX1101是一款专为测试和测量等应用而设计的精密开关。 TMUX1101具有低导通电阻、低导通/关断电容和低泄漏电流等特性、因此是一款高性能器件、可实现精确测量。

    TMUX1101采用小型封装、可减小系统中的尺寸、这与使用机械开关相比具有优势。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为您的代表准备好 Tks

    我将申请 TI 提供的样片以包含在我的样片设计中、直到我为您提供正确的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我收到了 TI 的 TMUX1101样片、我正在进行测试。

    初步结果很好、我觉得我的问题已经解决了。 但是、我将进行更多测试以确保可靠性。
    感谢您的支持以及 Arrow VN