This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CD4052B 的 ESD 规格是什么?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4053B, CD4052B, CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/967538/cd4052b-what-is-the-esd-specification-for-cd4052b

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他部件:CD4053BCD4051B

CD4052B 的 ESD 规格是什么?  数据表仅列出了 CD4051B 和 CD4053B ESD 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jon、

    需要将其添加到数据表中、但我在论坛上进行了快速搜索、以下是几篇回答此问题的文章:

    CD4052B 通过了1kV HBM 和 CDM 测试。

    谢谢、
    Rami