This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:SN74CB3Q3125

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3125, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/960723/sn74cb3q3125-sn74cb3q3125

器件型号:SN74CB3Q3125
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我正在寻找 在 TINA-TI 中使用的 SN74CB3Q3125模型。

你能提供帮助吗?

此致、

Youry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youry、

    我们目前没有用于 SN74CB3Q3125的 TINA 模型。 然而、使用无源器件的简化模型有助于对通道对信号的影响进行建模。

    使用器件中列出的 Ron 和导通电容、可以对开关通道进行上述建模。 您是否还想对此 IC 进行评估?

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你