This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:TS3L500AE 应用问题

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/967130/ts3l500ae-ts3l500ae-application-question

器件型号:TS3L500AE

大家好、

我的客户希望使用 TS3L500AE 来更换 继电器、如下所示:

是否有任何相关的应用手册或信息可与我的客户共享以供参考?
TS3L500AE 是否可以放置在变压器和以太网控制器之间?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    如需参考和有用信息、您是否已经了解过 E2E 上先前提出的问题。 我知道我们以前收到过类似的问题,因此我对您进行了快速搜索,找到了以下内容:



    只要符合数据表中提到的建议条件、开关本身就可以在任何位置工作。 VCC 介于3和3.6V 之间、Vi/o 从0到 Vcc。 尽管500AE 不接受负电压、因此在检查器件位置是否正确时请牢记这一点。

    由于 TS3L500AE 的带宽为950MHz、因此带宽不应成为问题。 对于千兆位以太网、有8条可读取两条边沿的通信线。 这意味着每条线62.5Mbs。 我们通常建议开关带宽的信号频率为2-3倍、因此 TS3L500AE 应该足够多。

    谢谢、
    Rami