Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516, TMUX1511, SN74CB3Q3306A
主题中讨论的其他器件: TMUX1511、 SN74CB3Q3306A
大家好、
我的客户希望在他的应用中应用一个芯片。 他们想要一个开关或解决方案。 他的要求如下:
输出遵循输入信号、正常信号电平为1.8V 或3.3V。
器件电源可以是3.3V 或1.8V。
输入信号频率可在10Mbps 下进行评估。
输入可承受浪涌电压的信号、最好在浪涌后满足30V 的影响。
如果器件由3.3V 或1.8V 供电、则输入端对于5V 直流电压较长、这不会是问题。