This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:未使用的引脚连接

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/966945/ts3a27518e-unused-pin-connections

器件型号:TS3A27518E

大家好、

我在数据表中找到了以下有关连接未使用引脚的信息。

" TI 建议通过50欧姆电阻器将未使用的引脚接地"。

如果我对 NC6和 NO6引脚使用推荐的处理方法、是否需要对 COM6引脚使用相同的处理方法?

我想降低电流消耗、那么我是否可以使 COM6引脚悬空?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    由于未使用引脚而产生的电流消耗将更多地取决于您是否将数字控制引脚(INx)的状态保持悬空。 未使用的信号路径上的50 Ω 电阻器用于防止反射回器件。 未使用的悬空引脚也将充当天线接收任何不需要的信号。 通过一个50欧姆电阻器将它们接地、可使这些能量消散。
    关于此特定示例、具体取决于您是否打算使用 en\引脚。 使用器件的逻辑、当 EN\为低电平时、您将始终将 COM6连接到 NO 或 NC。 因此、当只连接 NO/NC 路径时、您将提供一条 GND 路径、而 COM 实际上并不是必需的。 但是、如果您计划在应用中使用 en\引脚、则建议将其连接到 GND、并且它也会在该状态下浮动。

    谢谢、
    Rami