This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067-Q1:总泄漏电流

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/966696/cd74hct4067-q1-total-leakage-current

器件型号:CD74HCT4067-Q1

大家好、

 

在以下情况下、您能帮我计算总泄漏电流吗?

  • 使用所有16通道
  • E=5V
  • VCC=5V

 

此致、

Kurumi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    我们没有关于这种确切情况下的泄漏电流的信息、但可以使用数据表中针对 Vcc 和\E 高出0.5V 的情况给出的最大泄漏电流来估算泄漏电流。 由于使能引脚在两种情况下都被驱动到电源轨、并且差异仅为0.5V、因此您可以看到类似的结果。

      

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rami

    我知道。 非常感谢您的帮助!

    Kurumi