This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1237:用于 EARC 信号的开关

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1237, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/966502/tmux1237-switch-for-earc-signal

器件型号:TMUX1237
主题中讨论的其他器件: TMUX1119

大家好、

客户希望我们推荐用于 eARC 信号的开关(1到2)、最大带宽为37兆位/秒

相关响应提到、带宽必须是我们所需的最大带宽的2-3倍。  

您会推荐此器件、还是有更好的建议?

此致

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    TMUX1237适合该应用-它具有250MHz 的带宽、VDD = 5V 时的导通电阻典型值较低、为3欧姆、可降低插入损耗。

    但是、如果客户希望开关的信号衰减和泄漏更少、我们还拥有 TMUX1119、它提供稍低的导通电阻、开关导致的电荷注入更低、 和泄漏比 TMUX1237更低-但由于提供的精密特性、它的价格略高。  

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson