This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以38khz 频率控制多个可寻址红外 LED

Guru**** 2482205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965060/controlling-multiple-addressable-ir-leds-at-38khz-freq

我需要什么芯片或芯片来实现38khz 频率的可寻址红外 LED?  如果我们能够在一个芯片上解决8个问题、那将是极好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们有多种产品可分别驱动一个器件上的8个 LED。 但是、您能否提供更多信息、然后我可以建议更合适的方法?

    是否必须为38kHz? 29kHz 或其他频率会怎么样?

    输入/输出电压如何?

    最小/最大电流?

    4.您需要哪种类型的通信接口?

    模拟调光? PWM 调光? 还是两者都有?

    (笑声)

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有更多问题、请再次与我联系。

    徐美奈