This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:需要原理图审阅方面的帮助

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965677/sn74lvc1g3157-need-help-with-schematic-review

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:AM3352

嗨、大家好

客户担心自己的设计以及他们是如何连接设备的。

SN74LVC1G3157会泄漏+3V3并破坏 AM3352的端口?

 

数据表显示、可提供高达5V5的电源、客户正在为 SN74LVC1G3157提供1.8V 电源。

 

有什么想法导致了这种情况?

这里是连接  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    设置本身看起来不错。 所有建议的工作条件似乎都得到满足。 1.8V 电源、<5.5V 控制、在0和1.8V 之间切换 I/O 电压。 电流电平看起来很好。 引脚排列正确。 因此、从我所看到的设计中看、它看起来不像是问题。  

    这里有几个问题、

    是否在同时选择 B1或 B2或仅选择其中一个时发生?
    IC 是否已永久损坏? 系统运行一段时间后、似乎有损坏。 当它们重新启动系统时、芯片是否正常工作、是否有办法隔离 IC 进行检查?
    是否有办法改变选择3.3V 并查看输出电压是否遵循? 我‘sAIN6上的“电容值”是他所指的 DC 3V3。
    当然,我还将询问他们是否可以检查电路板本身的 Select (Pin6)和 Common (Pin4)之间的导通性,而电路板上没有 IC。 似乎他们可能会短路、但我想确认这是我们器件内部的还是他们电路板上会导致问题的东西、然后再深入探讨。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rami 确认连接正确、客户发现其侧的问题与模拟开关无关

    谢谢

    Rodney