This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:未使用的引脚设置 OE

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, TMUX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965602/sn74cb3q3253-unused-pin-setting-oe

器件型号:SN74CB3Q3253
主题中讨论的其他器件: TMUX1204

大家好、

我的客户 现在正在使用 SN74CB3Q3253器件。 如果只使用通道1 功能、我们需要检查是上拉还是下拉2OE 输入。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2OE 引脚不得保持断开。 要禁用通道2、请将其直接连接到 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我们还需要连接它、即使我们没有使用该通道、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的帮助。 如果我们悬空引脚(即使我们未 使用该通道)、您能否分享风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    正如 Clemens 提到的、最好将 OE 引脚设置为已知状态。 在这里、最好通过将2OE 拉为高电平并保持该状态来禁用2OE。 通过使引脚悬空、悬空引脚可以拾取噪声(现在它实际上是一个天线)、并在其高电平状态和低电平状态之间波动。 从功能的角度来看、您可能会在您的 VI/o 线路上看到与您正在使用的结果相同的结果。 但是、从整体角度来看、保持未使用通道的 OE 引脚悬空基本上会为您提供同时导通 FET 高侧和低侧的条件、从而导致电流尖峰。  

    他们仍在使用 SN74CB3Q3253有原因吗? 我们有1通道4:1 IC、例如 TMUX1204、它是一款低导通电阻通用多路复用器、具有失效防护逻辑、并且看起来是3253器件的更便宜的替代产品。  

    谢谢、
    Rami