This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:适当的布局和放置在分区接地板中

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965967/tmux1108-proper-layout-and-placement-in-partitioned-ground-board

器件型号:TMUX1108

您好!

我希望在 ADC 设计中使用 TMUX1108。 我目前计划使用分区接地(AGND 和 DGND 分离、并连接到 ADC、模拟电源等)、TMUX1108在这方面的正确布局尚不清楚。 我假设多路复用器也应放置在该分区上、与 ADC 和具有数字和模拟返回电流的其他 IC 保持一致(我绘制了这种情况的外观)。 但是、如我的 sketch 中所示、需要这些模拟信号沿 AGND 和 DGND 分区边界。 PCB 中的插槽也意味着返回电流的很大一部分不会留在模拟分区中、而是经过数字分区、在该分区中、它容易拾取噪声和 EMI。 我看到的替代方法是将多路复用器移动到完全在模拟分区内、但这会导致模拟分区中出现数字信号。 这可能不是很糟糕、因为地址线在 ADC 转换期间可能会保持相对恒定。

这两个选项之间是否有建议的布局、或更好的实现方法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    很高兴看到您使用的是 TMUX1108、它是 ADC 应用的可靠器件、因为它具有低泄漏电流、可确保精确测量。 关于您的问题、我认为您认为流程就在这里。 我假设您所讨论的数字线路是多路复用器本身的控制信号。 在这种情况下、为了降低开关产生的噪声、您肯定需要尝试将其连接到 DGND。  

    我将添加 一个免责声明、我不是 PCB 设计的专家、但我知道、当您对这些接地进行分区时、重要的是在这样做时提供正确的布线、以避免电流环路、从而使您的设计更容易受到信号完整性损失的影响。 因此、如果这是路由、请确保在路由过程中非常小心、并尽量减少返回路径。

    现在、您的另一个想法可能是更好的解决方案、因为您提到开关控制在运行后将是相当静态的。 如果在 ADC 运行期间没有发生很多开关、我认为将多路复用器完全放在 AGND 分区中没有问题。 缺少切换会降低大量噪声、这是您尝试通过分区解决的任何问题。 这也需要考虑的设计注意事项较少、因此根据您的系统物理设置、它可以被视为"更"的解决方案。 同样、需要考虑的是、最小的开关操作会导致 ADC 的数据损坏。 根据您在此处要执行的操作、也可以在开关后在 ADC 测量中添加轻微延迟。  

    如果我为您回答了这个问题、或者您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢、
    Rami