This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:更低的 Con 压降替代产品

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TS5A23159, TS5A23157, TMUX1136, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965697/ts3a5223-lower-con-drop-in-replacement

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件: TS5A23159TS5A23157TMUX1136TMUX154E

大家好、团队、  

客户正在 生产项目中使用 TS3A5223、该项目连接3MHz 时钟。 在电路板上观察到一些异常行为、在从多路复用器中探测信号后、我们认为 TS3A5223的高电平正在破坏时钟信号。 在进一步测试中、我们认为50pF 或更低的值应该有助于解决该问题。 因此、我们需要为 TS3A5223找到更低的 CON P2P 选项。 我发现的选项如下、但没有 P2P 插槽。 如果我们可能有另一个可推荐的 P2P 选项、您可以进行验证并告知我吗? 谢谢!

- TS5A23159 - Con = 55pF、是 TS3A5223的一个进步、不是 P2P 下降。  

- TS5A23157 - Con = 17.5pF、代价是泄漏电流增加、 而不是 P2P 下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    这里是什么最终产品? 您的评估正确、即 TS3A5223的替代产品中没有 P2P 下降。
    为了进一步了解带宽行为、这些器件的带宽在给定条件下(通常为50欧姆、在5-35pF 范围内具有一些可变电容)进行了规格说明。 系统环境中的带宽将在很大程度上取决于实际系统的负载。 因此、改变电容以查看必须处理的空间量的方法是确定系统本身 Con 限制和必须处理的空间量的一种好方法。

    因此、在您遇到问题之前、知道您的电容最大值约为50pF、我们可以使用 TI.com 搜索工具缩小此范围 、并对可在搜索页面最左侧打开和关闭的导通电容列进行滤波和排序。


    我根据最初选择的 TS3A5223缩小了选择范围、但了解更多客户的关键问题有助于明确地致电、了解更换的最佳选择 。  

    TMUX1136也是一款 Ron-on 较低的器件、Con 仅为20pF。 它是一款非常适合数字应用的器件。 它采用 USON 封装(1x2.5mm^2)、因此与5223 (1.8*1.4mm^2 = 2.52mm^2)相比没有增加尺寸。 这是一个5V 器件、因此它应该能够处理电压范围要求、如5223支持高达3.6V 的电压。 TMUX1136还将在泄漏电流类别中胜出。 如果它们可以与逻辑电平配合使用、这将是推荐的选择。

    TS3DS26227 是另一个很好的选择。 低导通电阻、仅10pF 导通电容 导通状态泄漏也是5223器件的一半。 它还支持高达3.6V 的电源。

    另一个选项是 TMUX154E。 它不是直接替换、但采用相同的1.8x1.4mm^2 UQFN 封装。 仍然是具有低7.5pF Con 的低导通电阻器件。 该器件具有断电保护功能、可在器件断电(Vcc = 0V)时将电源引脚置于高阻态、从而保护下游器件。

    请告诉我这些设备中的任何一个是否符合客户正在寻找的标准、以及是否最终选择了这些设备作为更换设备。 如果我们在这里错过了任何关键问题、我可以帮助解答更多问题!

    谢谢、
    Rami Mooti