This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:材料成分查询

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/963610/sn74cb3q3125-material-content-inquiry

器件型号:SN74CB3Q3125

你(们)好

您是否会建议以下两个器件是否包括在内

是否为 GaAs?

我无法通过在 TI.com 上搜索材料成分来清楚地发现这一点

SN74CB3Q3125DGVR

SN74CB3Q3305DCUR

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    感谢您的提问。

    我发现这些材料成分结果:

    此处为 SN74CB3Q3125DGVR

    此处为 SN74CB3Q3305DCUR 的参考设计

    这些报告详细展示了封装和器件中的所有材料、半导体器件本身由掺杂硅制成。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢你的建议。

    让我仔细检查一下、由于掺杂硅、

    我们能否告知这些器件不包含 GaAs、对吧?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    让我与团队核实一下、明天我将向您提供最新信息。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    感谢您的耐心。 如材料报告中的"掺杂硅"所示、这些器件的工艺技术使用硅基板、而不是 GaAs 等复合半导体。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kate San

    感谢您的更新。

    我知道这些器件不使用复合半导体、例如 GaAs。

    谢谢

    此致、

    Shidara