This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:能否使用2个 mipi mux IC 来避免使用当前 PCB 板走线从内部焊球垫? 如果 mipi D-PHY 时钟信号通过与数据线不同的多路复用器、会发生什么情况?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/965030/ts5mp646-can-i-use-2x-mipi-mux-ics-to-avoid-routing-out-inner-ball-pads-with-my-current-pcb-statck-what-happens-if-the-mipi-d-phy-clock-signal-goes-through-a-different-mux-than-the-data-lines

器件型号:TS5MP646

E2E、

我想使用 TS5MP646解决方案设计 MIPI CSI 4通道 D-PHY 2:1 MUX 功能。

 但是    、在 TS5MP646中、我们无法从内部0.4pitch 焊球焊盘路由 PCB 图案。

  对于具有用于堆叠中返回路径的相邻参考层的 DA#1/2/3 P/N 通道、没有路由选项。

  因此、我想使用两个 TS5MP646芯片来分离输入数据通道、如下图所示。

 此配置是否可行? 第二个 TS5MP646芯片不具有时钟输入、我不确定它是否会产生问题。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这对于应用来说很好-为了确保正常运行、请确保相同的控制信号控制两个器件、以便您能够进行正确的开关。

    该开关本质上是一个无源 FET 开关、针对 MIPI 布局进行了优化-通过其中一个器件缺少时钟信号不会干扰整个应用。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson