This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:S_Parameter_Model

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/964358/ts3ddr3812-s_parameter_model

器件型号:TS3DDR3812

我想为内部仿真获取此器件型号的 S 参数模型(如果可用)。 除此之外、一个简单的集总 RLC 模型也将起作用。

此致、

-Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shriram、您好!

    我们没有此器件的 S 参数模型。

    我们确实在 IBIS 文件中对串联开关建模、该文件位于该器件的产品页面上。

    有关 Spice 解决方案、请参阅以下模型:

    可使用数据表找到 R_on、C_off 和 C_FT 的参数。 请参阅下面的内容。

    前3个重点规格中记录了 Ron 和 Ron 可能的变化。  

    C_off 位于所有端口上-这是一个接地电容器。 这可以直接在突出显示为 COFF 的数据表中找到。

    可以使用以下等式 C_ON = 2 * C_OFF + C_FT -> C_FT = C_ON - 2 * C_OFF 找到 C_FT。 对于该器件、为1.6pF。

    对于 PKG/PIN 参数、请使用宜必思文件数据-您可以使用以下软件包的通用值;也可以使用确切的引脚值、这些引脚值也包含在 IBIS 文件中。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。 感谢您的支持。

    此致、

    -Shriram