This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:输入电压容差:未上电、输入电压为3.3V

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/964468/tmux1308-input-voltage-tolerance-unpowered-and-input-voltage-has-3-3v

器件型号:TMUX1308

大家好、

我的客户考虑在其产品上使用 SN74LV4051APWR。

但是、由于系统电源序列的原因、他发现输入引脚在上电之前的电压小于3.3V。

我想建议使用 TMUX1308PW、因为它的数据表中显示"TMUX13xx 电路可以在不使用电源电压的情况下处理存在的输入信号、同时最大程度地降低开关从输入到输出的功率传输。" 在第8.3.5.2节中。

但同时、VS/VD 的绝对额定值高达 VDD+0.5V。

TMUX1308是否能够在未通电情况下处理 S/D 引脚上的3.3V 电压?

如果没有、是否有任何替代器件?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    TMUX1308具有注入电流控制功能、可防止禁用信号通道上的过压影响其他输入的输出。 这不是一个提供断电保护的部件-这正是您需要的。

     SN74CB3Q3251等 器件更适合。 借助于3.3V 电源电压、此器件能够传递0V 至5V 信号并且在器件未上电时提供断电保护。 这将更符合应用所需的要求、并且带宽与1308相同、Ron 与1308类似。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我明白了。

    感谢您的快速回复和友好的解释!

    此致、

    Shota Mago