This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找50V 开关

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/964253/looking-for-50v-switch

主题中讨论的其他器件:TMUX7219

你(们)好

我正在寻找能够提供50V 信号并可在3.3V 电压下运行的模拟开关、开关时间应小于1msec。

TI 是否具有 IC 形式的继电器之类的东西?

非常感谢您的参与。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    目前、我们没有支持传递该信号电压的开关。 我们提供的最高电压开关可通过开关通流44V -这是 TMUX7219。  它确实需要44V 的电源电压才能通过44V -但它可以通过低至1.8V 的信号进行控制-这是我们最好的结果、即将发布。

    如果您需要更高电流的器件(>500mA)、电源管理论坛可能是更好的选择、因为信号信号/多路复用器仍然是低电流、但我不知道它们是否也具有更高的电压选项。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、

    您是否有人建议使用能够实现这一目的的晶体管?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我不是谈论 FET 的最佳人选、因为我在 IC 级的经验比在分立式晶体管级的经验更多-电源管理论坛可能是您的最佳选择: 电源管理 E2E 论坛。 但是、我要说的是、尽管我们有能够处理该信号电平的 FET、但我不确定您是否能够通过低电压信号对其进行控制-您很可能需要在栅极上使用类似的电压来切换 FET。

    最棒的

    Parker Dodson。