This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:结温

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/964332/ts5a3160-junction-temperature

器件型号:TS5A3160

大家好、团队、

 我的客户正在寻找最大值 该器件的结温。  您能与我们分享价值吗?

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    使用此器件时、可使用以下公式计算将达到的最高结温:

    T_Junction =环境温度(C)+((I_Switch^2 * R_ON)+(ICC * VCC))* R_Theta_J_A

    例如、通过使用数据表中的值填充公式、可以使用该器件达到的最大结温:

    T_j = 85C +((400mA^2 * 1.5)+(500nA * 5.5V))*(165 C/W (SOT-23 PKG) 或 259 C/W (SC70 PKG))->~ 147.161 C;在查看数据表时这是最坏的情况。

    另一个有用的值是器件的最高存储温度、即150°C -您可以看到、在最大建议运行条件下运行器件将使器件保持在最高存储温度下。

    有关此主题的更多信息,请参阅以下主题的常见问题解答博文  :如何计算模拟开关的最高结温(Tj max)和最大功率耗散。

    最棒的

    Parker Dodson