This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:电流表的定义

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/964010/ts5a3159-definition-of-current-meter

器件型号:TS5A3159

您好!

 

我对 TS5A3159DCKR 的电流参数有一些疑问、您能不能帮助解释以下各项的含义?

1.    二/确定

2.    INO,ICOM (INC 不需要定义?)

    导通状态峰值开关电流

    4. IIK

5.    流经 V+或 GND 的持续电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

     

    请参阅以下定义:

     

    这是模拟端口最大钳位电流。 此器件具有连接至 V+和 GND 的 ESD 钳位-如果输入电压超过 V+或低于接地电流的突降可通过这些二极管进行传导-这是它们在更有可能发生损坏之前能够处理的最大电流。 该器件的电流为+/- 50mA。

     

    2. INO、ICOM -流经开关的最大标称电流(INC 规格相同-看起来它们只是没有包含在定义框中)。 这是+/-200mA

     

    这是他们使用占空比小于10%的1ms 脉冲测试的最大电流-应该表明、在电流尖峰的情况下、器件可以处理比额定最大电流更高的电流。 因此、如果存在 小于|+/- 400mA|的电流短路脉冲、器件将不会损坏。 但是、设计系统时应考虑到标称电流最大值。  

     

    4.这与第1项中的 iL/OK 相似。 不过、它用于数字控制引脚(IN)。 这表明从接地到 IN 引脚有一个保护钳位。 如果 IN 引脚电压 <0V -钳位将开始导通-此参数给出了在可能发生损坏之前将导通的最大电流-对于此器件、此电流为-50mA。 负号位于此处、因为当电压< 0V 时、电流将从引脚流出。

     

    5.这是流经 V+/GND 的最大额定电流。 如果超过+/- 100mA 的电流流入 V+/GND、则该器件可能会损坏。  

     

    最棒的

     

    Parker Dodson