This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:切换600Mbps CSI2通道

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/963561/ts5mp645-switching-600mbps-csi2-lane

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

您好!

我们正在设计一个新的评估模块、需要将 IC 的 CSI2 (4通道数据+ 1时钟通道)输出切换到2个不同的器件之间。 CSI 接口的最大位速率为 600Mbps。 我对 TS5MP645不是很了解、但乍一看、它似乎是一个选项。

 TS5MP645是否可用于此应用? 使用它有任何限制吗?

此致、

查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    TS5MP645具有高带宽、双向信号路径以及低导通电阻和导通电容规格、因此是此应用的理想选择。 查看数据表中的应用信息部分、了解设计要求和注意事项。

    为了支持更宽的带宽、TS5MP646也是此应用的选择。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Kate