This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:数字输入

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, TMUX1308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/963303/sn74lv4051a-digital-input

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

大家好、

我的客户正在考虑使用 SN74LV4051A。 它们打算向该器件输入数字逻辑信号。  

即使信号约为100uA、此器件也通常用作模拟开关吗? 是否存在最小工作电流?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关在工作时不会出现数字信号问题。

    闭合开关本质上类似于电阻器(请参阅 Ron)。 因此、如果电流非常小、开关上的压降非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    TI 的模拟开关和多路复用器是支持模拟和数字信号的无源器件、只要满足建议的工作条件并且不超过绝对最大额定值即可。

    此外、我建议查看我们较新的8:1多路复用器之一、例如 TMUX1308、它采用小型新封装并提供1.8V 逻辑兼容性、先断后合和失效防护逻辑等升级功能。

    此致、
    Kate