This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1G125:SN74CBTLV1G125DCKR:ESD HBM

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/963318/sn74cbtlv1g125-sn74cbtlv1g125dckr-esd-hbm

器件型号:SN74CBTLV1G125
主题中讨论的其他器件:TMUX1102

您好、先生、

 ESD HBM 和 CDM 对于该器件有何价值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎观看 E2E 视频!

    感谢您的提问、请参阅以下主题:

    该器件是一款较旧的器件、没有指定的 ESD 额定值。 但是、工程数据表明性能高达:

    HBM:1500V

    CDM:500V

    如果可能、我建议切换到较新的器件。  TMUX1101 或 TMUX1102是具有更宽的电源信号范围、更低的 Ron 和泄漏电流、1.8V 兼容控制输入以及失效防护逻辑的理想选择。

    如果您的应用需要断电保护、请查看 TS5A3167  、它还具有更宽的电源信号范围、更低的导通电阻和泄漏电流以及额外的断电保护功能。

     TMUX1101 和 TS5A3167 都具有+/-2000V ESD HBM 额定值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Kate