This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:TS5a23157导通状态当前问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/962919/ts5a23157-ts5a23157-on-state-current-question

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件: TS5A23159

大家好、

您能否帮助确认下栅极电压开关 TS5A23157的正常电流容量? 例如、如果正常的30mA 电流流动、输出电压将不会改变。
本手册仅给出了最大50mA 的电流。 此50mA 的持续时间有多长?

例如、如果脉冲非常短、那么较高的 ns 电平电流是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NC、NO、COM I/O 的导通状态开关电流绝对最大值为+/-50mA。  

    如果这些引脚上的电压处于建议的工作条件(0至 V+)内,则交换机可支持 NC 的最大电流为+/-50mA。

    如果观察到输入和输出钳位电流额定值、则可能会超过这些引脚的输入和输出电压额定值、最大值限制为5.5V (如果信号尖峰的电流不超过+/-50mA)。 这是流经内部 ESD 保护二极管的电流。

    请记住、这些仅为应力额定值、对于这些额定值下的器件功能运行或者任何其它超出建议运行条件下的功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    您可能对 TS5A23159感兴趣。 该器件在推荐的工作条件下支持高达+/-400mA 的 I/O 电压。 该器件具有断电保护功能、因此开关将处于高阻态、并且器件在断电时不会对电源轨反向供电。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、
    Kate