This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018是否可用作100M 以太网交换机?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TS3L110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/962889/ts3a5018-can-ts3a5018-be-used-as-100m-ethernet-switch

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TS3L110

大家好、

TS3A5018是否可用作100M 以太网交换机?

它似乎可以支持300MHz 信号、因此应该能够支持100M 以太网交换机。

还有其他风险吗?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您发帖到 E2E。 该器件的带宽应可用于100M 以太网。 为了获得最佳性能、请确保满足建议的运行条件并且不超过绝对最大额定值。  

    我还想提及的是、我们还有另一个您可能感兴趣的开关:TS3L110。 该器件具有平缓的低导通状态电阻(Ron)、宽带宽和低串扰、因此适用于10/100 Base-T 和各种其他 LAN 应用。

    请告诉我您的想法。

    谢谢、此致、
    Kate