This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:射频信号使用

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/961454/sn74cb3q3125-rf-signal-usage

器件型号:SN74CB3Q3125

大家好、

您能不能建议以下关于我客户询问的问题、她希望打开/关闭射频信号

数十 MHz 的频率、目的是在将该产品用作射频开关时消除天线的泄漏。

它是否可以在几十 MHz 下使用?

2.您会给我一个电路图、用作上述应用的参考吗?

3. 在连接到射频信号线路时,您能告诉我必要的电路,例如隔直电容器吗?

4.当 VDD 低于工作电压时,是否可以安全地假设 XA 和 XB 端子是绝缘的?

5. 如果您对如何使用该工具有任何其他意见或预防措施,请告诉我。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    如有疑问、请参阅以下内容:

    1.此部件的标称带宽约为500MHz,但较高的输出电容可能会降低该值, 因此只要多路复用器没有大量额外的输出电容,几十 MHz 就可以正常工作。

    请参阅下图。 运行此器件所需的唯一外部组件是电源去耦电容器。 低电平有效使能/xOE 可短接在一起或单独控制。 建议至少使用1个电源电容器、但添加一个较小的电容器、以帮助抑制电力线上的高频瞬态。

     

    3.为了增加一个隔直电容、我会尝试将其放在开关的输出端。 该器件不能传递负电压-因此必须具有直流偏置、才能通过开关传输信号的所有交流分量。 您需要在开关之后移除直流偏置/电平、否则、如果电压降至-0.5V 以下、并且开关不会传递小于0V w.r.t 接地信号、开关可能会受到损坏。  

    4。是的。该器件支持局部断电保护、当 VDD = 0V 时、这会导致开关变为高阻抗。 与高阻抗状态(最大泄漏1uA)相关的泄漏电流仍然存在。

    我认为最大的问题是负电压。 如果原始信号摆动到低于0V w.r.t 接地、则需要使用直流偏置来确保信号的交流数据通过开关传输。 输出端可能会出现一个直流阻断电容器、以便天线仅具有射频信号。

    如果您有其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker-San  

    感谢您的建议。

    我已将此事通知客户。

    如果我有其他问题、我将重新发布、然后请关闭此主题。

    谢谢

    此致、

    Shidara