This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:绝对最大额定值参数定义

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TMUX1072, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/961560/sn74lvc1g3157-absolute-maximum-rating-parameter-definition

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TMUX1072TMUX154E

您好!

我想仔细检查 VIN 和 VI/O 的定义、请帮助确认、谢谢!

因此、VI/O 为5V、VCC 为3.3V、假设这是 SN74LVC1G3157的过载。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来图表上载不是很好、我再次附加了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    VCC 是电源电压-这是 IC 的电源。  

    VIN 是 IC 的控制电压-这是数字信号控制开关的地方。

    V I/O 是具有接地端的 I/O (A 和 B 引脚)上的电压。 这些引脚将 ESD 保护二极管集成到 IC 中。 这就是您将看到-0.5V 最小值和 VCC +0.5V 最大值的原因、因为忽略这些额定值可能会导致器件损坏。

    至于您的最后一个问题-是的、如果 VI/O = 5V 且 VCC = 3.3V、则表示器件过载。 但我们还有其他2:1开关、可支持超出电源电压的输入电压-需要注意的是、它们是多通道、而不是像此器件那样的单通道。  

    当 VCC = 3.3V 时、TMUX1072或 TMUX154E 等器件可支持5V 信号传输-这些器件是双通道器件、因此一个通道将不使用并可保持悬空。 还有一些其他4通道解决方案也可能起作用、您可以在 此处找到完整列表

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dodson、

    谢谢您的回复。

    我们有一个设计缺失、因此如果 VI/O=5V 且 VCC 为3.3V、器 件将会受到影响、从而使器件快速损坏或可能导致几次损坏(3或4个月或更长时间)。

    BTW、我们将校正 DVT 样本上的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦。

    是的、当 I/O 电压大于 VCC + 0.5时、ESD 保护二极管开始导通、这可能会导致许多可能的问题、例如电流从 VCC 引脚流出、ESD 保护二极管上的电压过载或过压导致的电流过载。

    不过、还需要解决一些问题。  

    如果在多路复用器的 I/0线路上添加限流电阻器、则当发生过压事件时、需要将电流限制为<|50mA|。 这有助于防止损坏、但您不会超过 VCC。 如果您需要将整个电压范围传递到高达5V、则 VCC 需要为5V -如果应用需要、我上面提到的器件可以提供帮助。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson