This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:该器件是双向的、当 V+= 0V 时能否向 VNO/VCOM 引脚施加3.6V 的电压?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166-Q1, SN74LVC1G66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/961654/ts5a3166-q1-is-this-device-bi-directional-can-i-apply-3-6v-to-vno-vcom-pin-when-v-0v

器件型号:TS5A3166-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G66-Q1

E2E、

尽管 TS5A3166-Q1的成本与 SN74LVC1G66-Q1相比、但我仍计划使用 TS5A3166-Q1、并有一些问题:

  • 当 V+=0时、对 VNO/VCOM 施加3.63V 电压;我认为这会是一个问题、因为数据表中规定 VNO/VCOM 的 absmax 为 V++0.5V。 对吧?
  • 关于控制引脚:如果它被上拉至 V+并且电压与 V+同时输入,“输入转换上升和下降时间”规格是否重要?
  • 该箭头在 NO 引脚中意味着什么? 是仅从 NO 到 COM、还是该器件是双向的?

 

如果有任何具有更长最大输入上升/下降时间规格的类似器件(模拟开关、1CH)、请向我们推荐。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    该器件支持断电保护。 这意味着当 VCC = 0V 时、开关将变为高阻态  要查看高阻态期间可能的泄漏电流、请参阅下面的数据表切口-突出显示的参数为断电泄漏电流:

    2. 这取决于电源使 IC 升至工作电压的速度。 但是、为了避免出现问题、可以放心地假设您必须处理转换时间+电源达到所需电压电平所需的时间。 由于如何在器件内定义逻辑阈值、因此很难为其提供准确的答案。 它们随电源电压的变化而变化。 因此、虽然在我提供上述时间之前、信号可能会出现在输出端-开关的通道也会因其导通电阻而发生变化-但在逻辑信号达到其定义的值之前、它不会达到更"稳定"的值 在稳定的 VCC 电平上、为了避免出现数据降级问题、我希望转换时间+一个小裕度通道、以便通道稳定下来、从而可以在应用的数据处理部分校准开关的任何插入损耗、因为它应该校准 保持一致性。

    3.设备是双向的 -数据表页面上的选择是用箭头画开关触点-这是误导性的,因为设备是双向的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson