This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1209:用于从 UART

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/961306/tmux1209-for-uart-to-slave

器件型号:TMUX1209

您好、

选择多路复用器时、需要考虑这些因素。 我应该考虑哪些参数? 在本例中、UART 可以使用什么多路复用器连接到3个从器件?  TMUX1209能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daviel、

    您将对 UART 应用感兴趣的参数主要是导通电容、带宽、电压范围以及配置。

    数字信号正在通过、因此最小化的附加电容将允许更稳健的信号直通、以限制任何数据损坏。 UART 是对等的、因此无论如何负载电容不应太高、但在您的设置具有更大的负载时、它始终是一种最大限度减小电容的好方法。

    这与 BW 是一致的、因为通常将电容最小化会增加带宽。 虽然带宽很重要、但我们的大多数器件都有足够的带宽来处理 UART 信号速率。 通常、我们建议将位速率设置为带宽的1.5 - 3倍。 我没有听说过 Mbs 中的 UART 通信非常成功、甚至我们的最低带宽多路复用器也可以支持高达15-20MHz 的频率(UART 是1bps = 1Hz 的串行通信)。 因此、从本质上讲、在寻找 TI 产品系列中的 UART 多路复用器时、这一点并不感兴趣。

    您还需要检查通过多路复用器的信号的电压范围、并确保多路复用器可以处理该信号。 有时在这些 UART 和 RS232之间进行移位、其中 RS232电压可能高于 UART。 只要多路复用器可以处理通过多路复用器的实际信号、就可以正常工作。  

    最后、配置很重要。 通常、UART 是对等2线接口。 不过、有4线选项。 但是、假设您有2线和3个从设备、您将需要至少具有3:1配置的2通道设备。 因此、假设您使用的是5V UART 系统、TMUX1209非常适合您。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!