This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:TS3DDR4000ZBAR

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/961049/ts3ddr4000-ts3ddr4000zbar

器件型号:TS3DDR4000

我想问有关 TS3DDR4000ZBAR 的技术问题

1) 1)原始 IC 保护二极管的测量值是多少?

2) 2) I/O 到 GND 测量组值的规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    除了数据表中的绝对最大条件外、ESD 规格还提供了这些信息。 保护二极管有助于防止数据表中指定的 ESD 冲击。 超出绝对最大额定值后、这些二极管可能会损坏。

    2、我们不规范从 I/O 到 GND 的阻抗、因为在正常运行期间、此连接会充当开路-会有一些轻微的泄漏、但这只是一小部分。 如果保持悬空、I/O 引脚将不会被拉至接地、因为 I/O 与接地之间没有直接电流路径。 然而、如果输入低于0V、您有机会获得从接地到 I/O 的电流-如果遵循数据表中列出的建议运行条件、这不是一个问题。

    有关此主题的更多详细信息、请在 此处查看以下 e2e 帖子

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson