This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1112:TMUX1112问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/960725/tmux1112-tmux1112-issue

器件型号:TMUX1112

您好、TI 专家

我们现在使用 TMUX1112、原理图如下所示。

我们仅使用 S3通道、但它具有击穿功能。 我们订购   了10万份,但似乎有10万份。 但是、当引脚10和11短路时、它可以解决该问题。 请帮助解决问题。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    上面的原理图让我有点困惑。

    当开关闭合时、S3连接到 D3 -原理图中显示 D2和 S3处于活动状态。 当开关闭合时、D2将短接至 S2、D1和 S1、而 S3短接至 D3、S4和 D4、后者将短接至接地。 开关可能会由于过流而断开、S3处的开关将是对地的低阻抗、3.3V 时的典型阻抗为~7.4欧姆。 此设置中的最大电压必须低于 ~ 220mV、否则您可能会导致器件从过流状态中击穿。

    通过器件传递的信号是什么(例如信号电平和带宽)-应用到底是什么-我有点困惑、为什么多路复用器以其方式进行布线。

    最后、将引脚10短接至11会旁路开关并在此处对多路复用器进行求反。  

    请告诉我、以便我们更深入地了解您所看到的问题。

    最棒的

    Parker Dodson