This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V340:产品货架期

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/907325/ts3v340-product-shelf-life

器件型号:TS3V340

大家好、

我是否可以确认 TS3V340RGYR 器件的产品货架期为两年? 我还想知道 AEC-Q100等级的器件是否具有更长的货架期?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    半导体产品的产品货架期取决于多种因素、包括器件所用材料的类型、制造条件、潮湿敏感度等级(MSL)、产品包装中是否使用防潮袋(MBB)、干燥剂用量和客户的存放条件。 这里的关键因素是 MSL 等级、 TS3V340RGYR 的 MSL 为2级-260C-1年。

    所有 TI 产品都具有相同的保修、条款和条件、质量/可靠性等  有效期为自交付之日起一年。 我们不会为汽车级器件提供更长的存储期。

     

    您可以使用这些链接访问 TI 关于货架期的常见问题解答页面以及 半导体产品销售条款,以了解更多详细信息。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saminah:

    据我所知 、TI 有 一个"货架期器件搜索工具"、当我们键入器件型号时、它会相应地显示货架期。 您可以分享此链接吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    遗憾的是、我们现在没有该工具可用。 我在之前的回复中分享的链接 以及产品文件夹中的 MSL 等级详细信息将是最有用的。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为侧注、您仍可以自行检查。 如果您查看材料上的标签,如果它是延长存储期计划的一部分,则其生产日期代码中将有一个“+5”。 但是,它仅指内部存储期,不会在我们购买后保证的存储期中增加任何内容。

     

    谢谢

    Saminah