This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TMUX1511上未使用的输入

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74HC4066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/906794/tmux1511-unused-inputs-on-tmux1511

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: SN74HC4066

您好!

我将 SN74HC4066替换为 TMUX1511开关、但由于我仅使用4个通道中的1个、我是否应该将3个未使用通道的源端接地? SEL 控制输入具有弱的6Mohm 下拉电阻以防止开关打开、但如果这些输入实际上仍然是 CMOS、则它们是否在未使用时(即 S2、S3、S4)接地?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    所有 CMOS 输入端接在 Vcc 或接地端。 CMOS 器件的输入具有高阻抗。 这些终端可以通过电阻器(例如、连接到 Vcc 的10kohm 上拉电阻器或接地的1kohm 下拉电阻器)、也可以直接连接。

    谢谢、
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于排卸也用作输入、3个未使用的排卸也应该端接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    开关信号输入/输出引脚可保持悬空。 在高速应用中、最佳做法是将这些未使用的引脚端接至 GND。  您可以在 e2e 开关常见问题解答页面中看到有关此内容的一些评论。  

    谢谢、
    Jon