This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:TINA-TI 仿真

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TINA-TI, SN74CBTLV3257, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/909890/sn74cbtlv3257-tina-ti-simulation

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:TMUX1574TINA-TISN74AXC4T774

您好!

是否有用于 TINA-TI 仿真的 P/N SN74CBTLV3257和 TMUX1574模型? 我只找到了这些器件的 IBIS 模型。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thai1:

    遗憾的是、我们没有这些器件的 TINA 模型。 我们目前正在为 TMUX1574开发 PSPICE 模型、但它仍在开发中。

    但是、我可以帮助您创建一个简单的模型、帮助您捕获这些影响系统设计的部件。 这些器件是否有任何问题可供我为您解答?

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的快速响应。  

    我需要检查2.5V、30MHz JTAG 时钟的信号完整性、该时钟经过 SN74CBTLV3257 和电压转换器 SN74AXC4T774。 我在其中一个论坛主题中找到了用于电压转换的 TINA 模型。 我可以将开关建模为5欧姆电阻器和电容器吗?  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thai1:

    是的、您应该能够将开关的通道建模为简单的 RC 电路。 我连接了一个您可以使用的基本电路。 例如、Ron、VCC 为3V、输入为2.4V 时、将产生10欧姆的典型 Ron、其中 CIO (A 端口)~ 10.5pF、CIO (B 端口)~ 5.5pF。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker、  

    好极了。 感谢你的帮助。

    此致。