This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:通道2仿真问题?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/906591/tmux1511-channel2-simulation-problem

器件型号:TMUX1511

大家好、团队、

我们在 TMUX1511的 Spice 模型(tmux1511.lib / scdm236.zip)方面遇到一些问题-在仿真期间、通道2 (D2/S2)无法按预期工作。

您是否观察到此类问题?

不确定、已在第84行中捕获: »X_U1_S9   U1_CNTR2 GND D2 U1_N59667 TMUX1511_PORta_U1_S9«、

-"CNTR2"是否正确? 尚未进一步调查(其他三个渠道仍在工作)。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    您能否提供有关以下方面的更多详细信息:

    当您说"不按预期工作"时、您的确切含义是什么

    您正在使用什么仿真器

    您能否共享 原理图-如果是 TINA 或 PSpice、您能否共享文件

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    请参阅随附的更新后的.lib 文件。 如果您发现任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../tmux1511.lib

    此致

    Saminah