This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:请求对 TS3A44159进行设计审查

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/908539/ts3a44159-asking-for-the-design-review-on-ts3a44159

器件型号:TS3A44159

大家好、

客户正在设计 TS3A44159。

请您对原理图提供意见吗? 端口4是否可以直接悬空?

原理图链接

https://txn.box.com/s/zdtr2p2yrivne5v1dyace3mb7rbpihr8

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    很遗憾、我无法访问原理图所在的方框、您能否以另一种方式链接原理图?

    但是、关于保持引脚悬空、您可以在 我们的 e2e 开关常见问题解答页面上看到一些评论

    我可以将未使用的引脚保持悬空吗?

    此培训视频针对 器件的所有潜在未使用引脚回答了此问题:信号引脚、控制引脚、VSS、无连接引脚和散热焊盘。

    • 开关控制输入必须始终具有定义的状态。 如果器件没有内部上拉或下拉电阻器、则必须将引脚连接到已知电压。
    • 开关信号输入/输出引脚可保持悬空。 在高速应用中、最佳做法是将这些未使用的引脚端接至 GND

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    请参阅此处的原理图。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我看不到原理图有任何问题、如图所示。 只需确保您的系统可以满足 IN 引脚的逻辑阈值。  

    此致、

    Parker