This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:TS3A44159 EVM

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/908684/ts3a44159-ts3a44159-evm

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件:引线式 ADAPTER1

您好!

我们在电视应用领域有了新的机遇。

客户想知道他们是否不使用端口4、他们是否只能使用 NC?

此外、他们需要 EVM 进行评估、我在网站上只看到引线式 ADAPTER1。

我们是否只是放置并安装样片、以便客户可以进行测试或使用我们拥有的任何 TS3A44159 EVM?

谢谢!

此致、

Patty C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    请参阅开关和多路复用器常见问题解答。

    对于评估、您可以使用   产品文件夹中推荐的引线式 ADAPTER1、焊接该器 件以进行快速测试。

    如果您对交换机功能有任何具体问题、请告知我们。

    此致

    Saminah