This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:IBIS 模型

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/907244/sn74cbtlv3257-ibis-model

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:SN74LVC245A

各位专家:

我的客户将使用 ibis 数据"SCDM013A.ZIP]进行仿真。 他们说、下面没有数据。

[组件] CBTLV3257_PW

[引脚] 4引脚和7引脚

[型号] CBTLV3257_IO_33

它们将仿真为输出、但注意到"上升波形"和"下降波形"没有数据。

请确认。  

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    我们目前正在研究这个问题。  

    为了澄清这一点、您是否希望在我们内部运行模型时看到同样的错误发生?  

    此致、

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    此外、当您说"上升波形和下降波形"时、您是否在谈论转换时间?  

    此致、

    Parker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    例如 、SN74LVC245A ibis 模型包括 [上升波形] 和 [下降波形]。

    https://www.ti.com/product/SN74LVC245A#design-development

    SCAM006D.ZIP

    我认为客户指出了这一点。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    是的、我可以确认 IBIS 模型不包含您提到的上述数据。 它不存在于文件中。 感谢您提出这种数据缺乏的问题!

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    很抱歉、我的请求不正确。 客户的请求是提供包含这些参数的 ibis 数据、以模拟新项目的新设计。 您能支持它吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    遗憾的是、我们没有这些数据、而且由于是旧器件、因此我们可能也无法获取这些数据。  

    但是、如果对此器件的开关打开/关闭行为有任何特定问题、我可以帮助解释该器件的这些问题。  

    此致、

    Parker