请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1111 主题中讨论的其他器件: TMUX1511
下面的问题是现场人员的剪切/粘贴
===========
我们需要对 TMUX1111在断电情况下的泄漏电流进行一些说明。
下面是电路中的原理图实现。
请帮助我们回答以下问题
- 在 VDD 电源处于关断状态且 SEL 引脚悬空的情况下,上述 FET SW 能否将 D 与 S 线路隔离?
在上述场景中、我们将在 D 线上具有1.8V 电平的 SPI 活动、需要在 S 侧进行隔离。
- 在 VDD 电源处于关闭状态且只有 SEL 线路被拉高的情况下,FET SW 是否会将 D 与 S 线路隔离?
- 是否建议在操作时使用上述条件?
- 在其中一篇文章中、我们介绍了 TMUX1511 FET SW 的断电保护功能。 根据我们的要求,这可以在 VDD 未通电情况下提供隔离吗?
- 尽管 TMUX1111数据表未指定 关断保护、但 TMUX1111上是否支持此功能 、因为 它们都属于同一系列?
- TMUX1111是否有任何具有上述特性的直接替代芯片?