This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:在 TS3A44159PWR 上请求设计验证

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: 16DYYPWEVM, TS3A44159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/908541/ts3a44159-asking-for-the-design-verification-on-ts3a44159pwr

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件:16DYYPWEVM

大家好、

客户正在设计 TS3A44159PWR。

您是否可以使用以下电路板来安装 TS3A44159PWR?

http://www.ti.com/lit/pdf/scdu016

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    是的、 EVM 可以支持 TI 的16引脚 TSSOP 封装。 16DYYPWEVM 是 SOT-23 THIN (DYY)和 TSSOP (PW)封装的测试板、可轻松评估 TI 的新型 SOT-23 THIN 和常用 TSSOP 封装。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    是 的、TS3A44159PWR 可安装在 16DYYPWEVM 板上。 TS3A44159PWR 与原理图中用作参考的器件具有不同的引脚排列、因此在使用该板时、请确保遵循 TS3A44159数据表中的引脚排列。

    此致、

    Parker Dodson