This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-EP:结温范围

Guru**** 2385520 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/908264/ts5a3159-ep-junction-temperature-range

器件型号:TS5A3159-EP

您好!

TS5A3159-EP 结温的工作范围和绝对最大额定值是多少? 遗憾的是、它们未写入数据表。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω×的最大功耗为4.9 μ W (200mA)²= 196mW、因此结温和环境温度之间的最坏情况偏移为165°C/W×196mW =+32.34°C 因此最大 TJ 为125°C + 32.34°C = 157.34°C、这与花槽存储温度非常一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    您还可以参阅以下有关计算最大结温的常见问题解答:

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    不、我的问题询问 TS5A3159-EP 的 TJ 规格。 TJ 的绝对最大规格是什么以及 TJ 的建议工作温度范围规格是多少

    如果工作 TA 保持在125°C 以下、是否可以理解 TS5A3159-EP 的工作 TJ 不会超过这些 TJ 规格(我相信即使这些规格未写入数据表中、也会有这些规格)?

    我知道如何计算 TJ、但这不是我想要问的问题。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    最高结温由我共享的常见问题解答给出。 这给出 了器件在其最大建议值下运行时可获得的最高结温(Tjmax)的近似值。  数据表中的绝对最大值表指出、器件的最高存储温度为150°C、这与允许的存储温度(~150°C)非常一致。

    最高结温表示器件在建议的工作条件下运行时 IC 的温度 a)和 b)、从而尝试在器件内部产生最多热量。 由于信号开关是低功耗器件、即使您将器件运行到其最大限制、它们也不会变得很热。 这就是我们在数据表中仅对最大结温进行规格测试的原因。

    您对 操作 TA 的理解 保持在125°C 以下是正确的。 您无法在环境环境环境中可靠地加电和操作信号开关 、该环境温度超过数据表中规定的限值(TS5A3159-EP 为125°C)。  

    我们无法保证环境温度超过数据表中规定的限值时的数据表性能。

    此致

    Saminah